结果:找到"阻抗 神器 板材数据 计算",相关内容1000条
- 如何构建HPC高性能计算数据中心?
- 计算机最初的主要用途是用于计算,随着计算任务的增加,海量的数据量使传统的计算机面临挑战!于是,为提高运算速度,要达到每秒万亿次级,需要构建高性能计算系统。主要解决大规模科学问题的计算和海量数据的处理,如科学研究、气象预报、军事研究等等。标准计算系统主要使用串行计算来解决问题,它将工作负载分成一系列任务,然后在同一处理器上依次执行这些任务。相比之下,HPC则利用大规模并行计算在多个计算机服务器或处理器上同时运行多个任务。HPC计算机集群由多个联网的高速计算机服务器组成,并有一个集中式调度器来管理并行计算工作负载(节点)。构建高性能计算数据中心,需要HPC集群中的所有其他计算资源都是高速、高吞吐...
- 所属专栏: 技术交流 标签: HPC 高性能计算 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-05-30 15:37:00
- 6层阻抗板设计(微带单端75欧姆,微带差分100欧姆阻抗板)
- 现需要设计一款SDI高清视频的2选1的收发板,信号频率最高到3G,板子上采用75欧姆的BNC接口输入,线路75欧姆,中间一级有差分100R的阻抗线路,再BNC,75欧姆阻抗输出。一共有3个地方需要做阻抗线。做硬件也很多年,但是阻抗板是第一次做,所以经验几乎为0,算是小白了吧。加上这个板子要做的阻抗有3个地方,信号带宽到了3G,在看来有点复杂了。所以,非常希望有经验的高手能指点指点,非常感谢!现在规划情况:1.板层:6层,板厚:1.6mm2.叠层的规划:Z1-G2-G3-P4-G5-S6,其中Z代表阻抗信号层,G是地平面,P电源层,S是一般信号层。都用微带方式来做,因为嘉立创板层结构固定死了,...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 阻抗板 SDI 发帖人:阿皮哥2007 发帖时间:2020-07-05 08:50:00
- 阻抗计算问题
- 你好,版主:自从嘉立创退出阻抗计算神器以来,深受大家喜爱,我有一点还是想知道,贵司计算阻抗的模板是以线中心到中心计算阻抗还是以线的边到边计算阻抗呢??
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗计算 发帖人:过往流云168 发帖时间:2020-05-11 10:48:00
- 阻抗神器和si9000计算数据不一样,板材数据不能用阻抗神器上的吧?
- 圈出来的数据都不一样,应该不能准确的算出来吧,用si9000算准确吧?有人又发现这样的问题吗???
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗 神器 板材数据 计算 发帖人:JunJio 发帖时间:2020-03-13 10:04:00
- 用si9000和嘉立创的计算神器算出的值不一样,该用哪个的板材数据?
- 是我板材数据没输正确吗?H1,ER1,C3这三个不一样。但是si9000我用的是7628这个层叠结构输入的数据。我该信谁的???
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗 数据 模型 发帖人:JunJio 发帖时间:2020-03-13 09:41:00
- 阻抗计算
- 你好,PCB板用的JLC7628结构,板厚1.2mm,中间层的线宽用的是0.3mm,这时阻抗是多少欧啊?我顶层的微带线宽应该用多宽的才能让它们阻抗匹配?也就是说顶层的射频信号通过微带线后记过过孔到中间层的带状线,它们的阻抗一样呢?怎么用软件计算出来的,谢谢
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 阻抗计算 发帖人:SZBSD 发帖时间:2019-08-08 18:28:00
- 关于阻抗设计的参数设计
- 现在我需要设计100欧的阻抗,请问按照微信阻抗计算神器计算的线距是线间隙还是两条线中心的距离呢?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 阻抗设计 发帖人:青风123 发帖时间:2018-07-20 09:32:00
- 菜鸟福音:“嘉立创阻抗神器”微信公众号版上线!
- 2018年惊喜不断:1)推出高精密多层板电路板加工服务,不加价2)推出支持多层板阻抗设计生产,同样不加价3)为了方便工程师设计阻抗,此刻推出“嘉立创阻抗计算神器”宣传语:“嘉立创阻抗神器”让阻抗设计一切变得如此简单!欢迎大家使用评测,分享给有需要的人!计算阻抗需通常需要专业的计算软件,而且需要复杂的一系列多达10多项参数,如,板厚,铜厚,PP厚,PP节电常数,阻焊节电常数,阻焊在线路上的厚度,阻焊在基材上的厚度。。。。相对来说比较复杂,当然专业的阻抗软件功能强大,好比相机中的单反,嘉立创阻抗神器内置了各项参数,让你计算设计阻抗变得极为简单,专为菜鸟提供服务,软件如有不足大神多指点!下载方式:...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗神器 发帖人:limeng 发帖时间:2018-04-03 19:35:00
- 嘉立创多层板阻抗测试条通过测试!
- 经过一系列准备注,2018年1月25号对于阻抗板进行了测试,测试结果满意,在一周内将开放阻抗结构设计:现场测试图片分享:阻抗测试条现场测试图片现场测试图片现场测试图片现场测试图片切片线宽,线隙,PP厚度分析样品显微镜下测量各项参数
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗多层板 发帖人:limeng 发帖时间:2018-02-26 11:06:00
- 公布:嘉立创4层阻抗板层压结构基本确定!
- 本想就保只留2313的层压结构,但是做完客户调查后,有很多客户以基于嘉立创现行层压结构设计了阻抗,如射频之类!1)为了保留客户返单的层压结构保持不变2)为了支持更多的阻抗设计为此决定,保留原有7628结构,新增2313结构,保持两种结构就能基本上支持99%以上四层板的阻抗设计!公布结构图片如下:2313结构将在系统完成改造后上线,可能时间为1-2个月,后期我们还将推出一个基于嘉立创层压结构的速算阻抗设计小软件输入你需要的阻抗,则会显示出两种结构的线宽线隙!
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗多层板 发帖人:limeng 发帖时间:2017-12-29 12:33:00
返回